This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW:AM4378 - PRP 红色 Rx 问题

Guru**** 1145030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175494/pru-icss-industrial-sw-am4378---prp-red-rx-issue

器件型号:PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW

尊敬的支持团队:

我们在定制板 上使用 PRU-ICSS-HSR-PRP-DAN_01.00.02.00数据包软件。 我们发现、当我们使用 PRP 网络设置时、我们会不时收到大量 CPU 负载。  当使用两个端口时、更有可能出现此问题。 我们注意对硬件跟踪分析器(PC 跟踪)进行调试、并发现该程序主要在 ICSS_EMacOSRxTaskFnc ( ICSS_EmacPollPkt, ICSS_EmacRxPktInfo2, RedRxPktGet...)中循环。 由于网络流量很小、设备上没有发送任何特别的数据、因此我们变得很可疑、与之前的 Rx 操作相比、我们没有进行任何数据包泛洪(通过 Wireshark 跟踪)、但 CPU 在 Rx 时被占用。
我们进一步调查并发现在 RedRxPktGet 中,程序有时读取 长度为2B 的数据包, 而 qDesc->wr_ptr 有时在队列区域之外有一个值(qwr->Desc_ptr == 4)。 我们认为这会导致连续读取、queue_rd_ptr 尝试捕获 队列缓冲区之外的 queue_wr_ptr。 经过一段时间的时间、纠正了 queue_wr_ptr 并返回到队列指针区域、然后在 queue_wr_ptr 中对 queue_rd_ptr 进行了均衡化。 这种情况会产生大量错误和重复的数据包、丢包、重新传输以及最烦人的100% CPU 负载、这会影响我们的时间关键型应用。

我们发现、在 PRP 上的最大 MTU (1514B)上、当数据包的尾部被添加到数据包中时、数据包的大小为1520、由 NIMUReceivePacket 丢弃。


我们知道1.00.02版本不再受支持、因此我们开始在 IDKam437x 开发套件(没有我们的应用程序代码的原始数据包)上测试 PRU-ICSS-HSR-PRP-DAN_01.00.05.01、以调查新版本中是否存在相同的问题(检查移植到新版本是否会有任何进展)。 为了进行调试、我们添加了 NDK 回显服务器。 版本1.0.5.1在某种程度上更加稳定、但我们发现错误的指针和数据包长度也存在同样的问题。
为了进行测试、我们将这些代码行放入代码中:

    rd_packet_length = (0x1ffc0000 & rd_buf_desc) >> 18;

    size = (rd_packet_length >> 2);

    if((rd_packet_length & 0x00000003) != 0)
    {
        size = size + 1;
    }
    /** our traceing structure*/
    uint32_t structIndex = 0;
    structIndex = red_debug_ind_incr();
    red_debug[structIndex].queueNumber = queueNumber;
    red_debug[structIndex].queue_rd_ptr = queue_rd_ptr;
    red_debug[structIndex].queue_wr_ptr = queue_wr_ptr;
    red_debug[structIndex].rd_packet_length = rd_packet_length;


    /*Compute number of buffer desc required & update rd_ptr in queue */
    update_rd_ptr = ((rd_packet_length >> 5) * 4) + queue_rd_ptr;

    if((rd_packet_length & 0x0000001f) !=
            0)  /* checks multiple of 32 else need to increment by 4 */
    {
        update_rd_ptr += 4;
    }

    /*Check for wrap around */
    if(update_rd_ptr >= rxQueue->queue_size)
    {
        update_rd_ptr = update_rd_ptr - (rxQueue->queue_size -
                                         rxQueue->buffer_desc_offset);
    }
    red_debug[structIndex].queue_update_rd_ptr = update_rd_ptr;
    if (rd_packet_length < 60) {
        __asm__("BKPT");
    }
    if(queue_wr_ptr < rxQueue->buffer_desc_offset){
        __asm__("BKPT");
    }
    if(queue_rd_ptr < rxQueue->buffer_desc_offset){
        __asm__("BKPT");
    }

一段时间后、asm 断点被命中、 以下 是解释 wr_ptr 和 len 发生情况的屏幕截图:

这是当前 和过去 RedRxPktGet 调用中指针的流程(请注意,在288个队列中,queue_exit_wP_ptr 未更新 jet,并且是无效的数字-如果需要设置 rxArg->More = 1,则在函数检查时存储此值;):

重复此测试并检查记录 的指针后、我们发现当"wr"和"rd"指针相等时、问题更有可能发生。 我们还观察到、当 Rr 和 rd 指针相等时、有时会发生这样的情况:两个指针在队列位置被 PRU 调整得更低、就像试图阻止缓冲区换行一样。 是这样吗?

在较重的交通中更有可能出现此问题。
您是否观察到这种行为?

 我们还怀疑回波数据包(TX)在 RX 问题后尾是否断裂(我们不确定、但我们认为一旦在 PRP 数据包的尾部放置了一些"回波"有效载荷)。


我们还找到了此主题 :https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1017202/amic110-ethernet-ip-trouble/3765093?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=wr_ptr#3765093、它可能与我们观察到的内容类似。 您能解释一下这条线程的结论是什么吗?

你有什么想法吗? 您能回答我们的调查结果并发表意见吗?

此致、Mare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以为 PRP-Dan 配置获取 ICSS-PRU 的源代码、以便我们可以自己尝试和调试它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持人员:

    您能给我们提供任何更新还是重播吗?
    如果有任何答复,将不胜感激。

    此致、Mare