This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3351:将 FAT32引导分区设置为只读

Guru**** 2997140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659848/linux-am3351-setting-fat32-boot-partition-to-read-only

器件型号:AM3351

工具/软件:Linux

TI 社区下午好、

我正在将 TI Linux SDK 4.00用于 AM335x 芯片组、并已成功配置引导加载程序和 Linux 内核以运行我的应用。 启动后、我看到/dev/mmcblk0p1引导分区作为读写分区装入/run/media/mmcblk0p1、但是、我想将其配置为生产软件的只读分区。 我不是在现有/etc/fstab 文件中的任何位置定义的引导分区/dev/mmcblk0p1、因此我不确定如何将其配置为只读。 我甚至直接将该条目添加到/etc/fstab 中、认为它可能会覆盖任何其他设置、但它仍会作为读写分区装入/run/media/mmcblk0p1。

请告诉我这是在何处配置的、以及您建议将此引导分区设置为只读。

感谢您的支持!

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    与任何其他添加的块设备一样、/run/media/mmcblk0p1将 由该/etc/udev/scripts/mount.sh udev 脚本自动安装。 要停止此行为,请通过将 MMC 分区添加到/etc/udev/mount.blacklist 来将其列入黑名单,然后通过/etc/fstab 通过所需的挂载选项挂载同一分区。

    此致、
    Kemal