This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:要使用哪个开发板和仿真器?

Guru**** 2952370 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, OMAP-L138, TMDSEMU110-U, TMDSEMU200-U, TMDSEMU560V2STM-UE, TMDSEMU560V2STM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654902/tms320c6748-which-development-board-and-emulator-to-go-with

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件: OMAPL138、 OMAP-L138、 TMDSEMU110-U、 TMDSEMU200-U、 TMDSEMU560V2STM-UE、 TMDSEMU560V2STM-U

您好!  

你好。

我正在尝试使用 DSP 开发一些音频滤波器、我对 DSP 比较陌生、因此我想从  TMS320C6748 开发套件或  TMSLCDK138  开发套件中进行选择、这更适合音频应用?

电路板表明、这两者之间唯一的区别是使用的处理器、即一个上有 TMS320C6748、另一个上有 OMAPL138;那么、我们是否可以稍后在套件上更改处理器?

另外、虽然订购时建议我们需要一个仿真器来开始开发、那么哪一个仿真器适合于开发?  

我搜索并发现 XDS-100支持 TMS320C6748和 OMAPL138这两种芯 片、但升级版 XDS-110不支持 OMAPL138处理器、请对此进行澄清、并建议支持这两种芯片的最佳选择。

此致、

Puneet Chandhok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述]电路板表明、这两者之间唯一的区别是所使用的处理器、即一个处理器上使用 TMS320C6748、另一个处理器上使用 OMAPL138;因此、我们可以稍后在套件上更改处理器吗?[/引述]
    有 C6748 LCDK 和 OMAP-L138 LCDK。 两个电路板中使用的处理器不同(分别为 TMS320C6748和 OMAP-L138)。 要更改套件上的处理器、您需要确保它们是引脚对引脚兼容的。 比较两个数据表中的第3.5节"引脚分配"、如果它们相同、则可以更改 SoC、但如果不相同、则无法更改 SoC。

    [引用]此外、订购时还建议我们需要一个仿真器来开始开发、那么哪一个仿真器适合于开发? [/报价]

    下面列出了两个 SoC 支持的仿真器:
     www.ti.com/.../toolssoftware
     www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    页面上的说明显示在 “推荐替代部件”部分下 :TMS320C6748  - 不同的功能,引脚对引脚兼容。 我也会查看数据表。

    对于仿真器:

    OMAP-L138页面显示它受 XDS110调试探针支持、但在 XDS110页面上、器件不受支持部分下显示它不支持 ARM9处理器、如 OMAPL13X。

    请澄清这一点。  

    此致、

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我已验证 TMS320C6748和 OMAPL138的数据表和引脚是相同的。
    只需帮助我处理仿真器即可。 好极了、请提供一些注释以了解音频范围滤波器的实现。

    此致、
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Puneet、您好!

    两个器件使用相同的仿真器。

    OMAP-L138支持:
    XDS110 JTAG 调试探针TMDSEMU110-U调试探针/分析仪
    XDS200 USB 调试探针TMDSEMU200-U调试探针/分析仪
    XDS560v2系统跟踪 USB 和以太网调试探针TMDSEMU560V2STM-UE调试探针/分析仪
    XDS560v2 System Trace USB 调试探针TMDSEMU560V2STM-U调试探针/分析仪

    TMS320C6748支持:
    XDS110 JTAG 调试探针TMDSEMU110-U调试探针/分析仪
    XDS200 USB 调试探针TMDSEMU200-U调试探针/分析仪
    XDS560v2系统跟踪 USB 和以太网调试探针TMDSEMU560V2STM-UE调试探针/分析仪
    XDS560v2 System Trace USB 调试探针TMDSEMU560V2STM-U调试探针/分析仪

    处理器几乎相同。 区别在于 OMAP-L138具有 ARM cortex + C6748 DSP、而 TMS320C6748只有一个 C6748 DSP。 OMAP-L138支持 Linux 和 RTOS (因为它具有 ARM Cortex)、而 TMS320C6748仅支持 RTOS。

    滤波器实现将取决于您的用例。 您可以在此论坛中搜索一些自定义示例。 TI 不提供示例代码、但是您可以查看 DSPLIB http://www.ti.com/tool/sprc265 及其某些 API 的用户指南。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan:

    谢谢、我一定会再来看看。
    请告诉我如何获取用于评估目的的免费样片。

    此致、
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Puneet、您好!

    [报价]请告诉我如何获取用于评估目的的免费样片。[/报价]

    对于 TMS320C6748:
    www.ti.com/.../samplebuy

    对于 OMAP-L138:
    www.ti.com/.../samplebuy


    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yordan:

    感谢您提供的链接、但当我结账时、我的帐户无法获取免费样片、

    获取免费样片所需的条件。

    此致、  

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应联系销售代表或当地 FAE。 很抱歉、这是一个技术论坛、我们不处理营销问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yordan:

    温暖的祝愿! 希望你们做得好。

    我购买了 TMS320C6748 LCDK 套件。

    我们使用提供的 USB 将其连接到我们的 Windows 10系统。

    我们下载了 Teraterm 并尝试安装套件随附的 CCS。

    CCS 未安装、在注册表中显示不支持的操作系统错误。 Teraterm 屏幕不会如快速用户指南中所述显示。

    请帮助我们解决此问题。

    谢谢、此致、

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个 CCS 版本? 您尝试使用哪种 SDK?
    对于 TI RTOS SDK、您可以在此处查看所有可用的下载链接:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    Yordan