This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:使用 Rx 时钟生成模块的 McASP

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659882/linux-omap-l138-mcasp-using-rx-clock-generation-module

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Linux

您好!

我们计划 对使用 OMAP-L138的新编解码器进行一些开发工作、该编解码器的硬件设计在 McASP 上已经具有音频 DAC。 该 DAC 使用 TX 时钟生成模块(ACLKX 和 AFSX)作为位和字时钟。 L138 EVM 还使用 TX 生成模块来连接其编解码器。

我想改用可用的 RX 时钟生成模块(ACLKR 和 AFESR)、其信号与串行器信号(AXR13、AXR14)一起可用。 我们将禁用现有 DAC、方法是将其置于复位状态、然后修改当前 EVM Linux 源(sound/soc/co/Davinci / Davinci-McAP.c) 以使用 RX 生成模块。

使用 Rx 时钟模块驱动位和字时钟是否存在任何潜在问题、AHCLKR MCLK 电流由外部24.768Mhz 时钟驱动?

提前感谢 Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    是的、您应该能够使用接收时钟发生器(请参阅图25-1)。 TRM 中的 McASP 方框图)。

    此致、
    Yordan