This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:多个视频管线

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657885/linux-am5728-multiple-video-pipelines

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我们正在开发 AM5728 EVM、用于从多个视频源捕获、压缩和存储。 我们将 DVI 解码器连接到 VIN3A,用于一个视频源,并将网络摄像头插入另一个视频源。我们正在 gstreamer 中使用以下管道:

gst-launch-1.0  v4l2src device=/dev/video1  io-mode=4 ! 'VIDEO/x-RAW、身高=768、宽=1024、帧速率=30/1'!  排队! VPE num-input-buffers=2 ! 排队! ducatih264enc! h264parse!  排队! mp4 mux! filesink location=/run/media/sda1/1.mp4 v4l2src device=/dev/video2! 'VIDEO/x-RAW、身高=480、宽=640、帧速率=30/1'! 视频转换! 排队! ducatih264enc! h264parse! 排队! mp4 mux! 文件链接位置=/home/root/2.mp4   -e

我们遇到以下错误:

正在将管道设置为暂停...
管道处于活动状态,不需要 PREROLL...
正在将管道设置为正在播放...
新时钟:GstSystemClock

**(GST-LAUNCH-1.0:1359):严重**:GST_FD_MEMORY_GET_FD:断言"GST_is_FD_LOADator (mem->allocator)"失败

**(GST-LAUNCH-1.0:1359):严重**:GST_FD_MEMORY_GET_FD:断言"GST_is_FD_LOADator (mem->allocator)"失败

**(GST-LAUNCH-1.0:1359):严重**:GST_FD_MEMORY_GET_FD:断言"GST_is_FD_LOADator (mem->allocator)"失败

**(GST-LAUNCH-1.0:1359):严重**:GST_FD_MEMORY_GET_FD:断言"GST_is_FD_LOADator (mem->allocator)"失败

**(GST-LAUNCH-1.0:1359):严重**:GST_FD_MEMORY_GET_FD:断言"GST_is_FD_LOADator (mem->allocator)"失败

**(GST-LAUNCH-1.0:1359):严重**:GST_FD_MEMORY_GET_FD:断言"GST_is_FD_LOADator (mem->allocator)"失败

**(GST-LAUNCH-1.0:1359):严重**:GST_FD_MEMORY_GET_FD:断言"GST_is_FD_LOADator (mem->allocator)"失败

**(GST-LAUNCH-1.0:1359):严重**:GST_FD_MEMORY_GET_FD:断言"GST_is_FD_LOADator (mem->allocator)"失败

**(GST-LAUNCH-1.0:1359):严重**:GST_FD_MEMORY_GET_FD:断言"GST_is_FD_LOADator (mem->allocator)"失败

请尽快帮助。

此致、

Marka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请将 VPE num-input-buffers 增大到8。 请告诉我您是否再次观察到该问题。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请同时在流水线中添加--gst-debug=2并发布调试日志。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。
    您可以重新打开它。

    BR
    玛格丽塔