This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:如何相互使用 c6xtest 和 CAPTURE_CODETURE 来在 DSP 上运行视频?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659787/linux-tms320dm8168-how-can-use-c6xtest-and-capture_encode-beside-each-other-to-run-video-on-dsp

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

大家好,

我想使用视频处理并将过程传递给 DSP。  
我搜索并找到,我需要使用 OMX VLPB 组件 ?  

如何使用 c6xtest 示例并将其与 CAPTURE_CODETURE 结合使用以在 DSP 上运行视频和处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320DM8168

    工具/软件:Linux

    大家好,  

    我有 ezsdk dm816x EVM_5_05_02_0,我想在 DSP 上读取视频和处理吗?
    什么是最佳解决方案?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谁也不知道?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谁也不知道?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好


    你有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    OMX 演示是连接的 OMX 组件链。
    您可以添加/删除组件。 但是、例如、由于解码器输出 NV12 4:2:0格式、但显示需要4:2:2格式、所以您不能直接将解码器(vdec)连接到显示(vfdc)组件。
    如需更多信息、我建议您查看 OMX 用户指南。
    VLPB 组件在 DPS 上运行、这是一个复制元素。 它将其输入端口上的缓冲器复制到输出端口上的缓冲器。
    我建议您在 e2e 中搜索有关 CAPTURE_CODE、DPS 的主题。
    另请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../426680

    BR
    玛格丽塔