This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:XDC 构建问题:VM 初始化期间发生错误

Guru**** 2956870 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657900/rtos-xdc-build-issue-error-occurred-during-initialization-of-vm

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们的一位客户在其 Ubuntu 服务器上遇到 VSDK 编译问题。 他们能够更早地在同一台机器上构建。
我们尝试更改 Java 安装等,但没有帮助。  

/var/lib/jenkins/workspace/vision_sdk/binaries/sample_app/tda2ex_evm_bios_all/maketemp_configuro_cmd_c66xdsp_1.bat

/var/lib/jenkins/workspace/vision_sdk/binaries/sample_app/tda2ex_evm_bios_all/maketemp_configuro_cmd_c66xdsp_1.bat
虚拟机初始化期间发生错误
Java/lang/NoClassDefFoundError: Java/lang/Object
已中止(转储内核)
maked[6]:***[XDC_configuro]错误134
make[6]:离开目录`/var/lib/jenkins/workspace/01_TVLOW_SYSBIOS/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2ex/dsp1
maked[5]:***[APPS_dsp1]错误2.
make[5]:离开目录`/var/lib/jenkins/workspace/01_TVLOW_SYSBIOS/vision_sdk/links_fw/src/rtos
maked[4]:***[APPS]错误2.
make[4]:离开目录`/var/lib/jenkins/workspace/01_TVLOW_SYSBIOS/vision_sdk/links_fw/src/rtos
maked[3]:***[APPS]错误2.
make[3]:离开目录`/var/lib/jenkins/workspace/01_TVLOW_SYSBIOS/vision_sdk/sample_app
make[2]:***[sample_apps_exe]错误2.
make[2]:离开目录`/var/lib/jenkins/workspace/01_TVLOW_SYSBIOS/vision_sdk/build
maked[1]:***[SAMPLE_APP]错误2.
make[1]:离开目录`/var/lib/jenkins/workspace/01_TVLOW_SYSBIOS/vision_sdk/build
制造:***[VISION_SDK]错误2.
编译步骤'Execute shell'将编译标记为失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以包含导致问题的 bat 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    请查找随附的.bat 文件。

    您可以找到完整日志@\a0132233pc\share\build_issue。 这是一个紧急的客户问题(他们在发布时被阻止)、非常感谢您的帮助。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/7658.maketemp_5F00_configuro_5F00_cmd_5F00_c66xdsp_5F00_1.bat.txt、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、
    该错误消息表示 JVM 安装已损坏,因为它找不到基本 Java 类之一。 客户是否可以转至 JRE 目录并执行'Java --version'并查看其是否正常工作?
    另外、尝试将选项'--d'添加到 xs 命令行、如下所示:
    /var/lib/jenkins/workspace/01_PROJECT/ti_components/os_tools/linux/xdctools_3_32_01_22_core/xs --d xdc.tools.configuro --generationOnly……
    请发布这些命令的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasha、

    感谢您的回复。 正如您所建议 的、我们用新的 XDC 工具目录替换了它并开始构建。

    我们之前已经检查过 PC JVM 安装、但情况良好。 XDC JRE 损坏(在复制过程中丢失一些文件)时出现问题。 默认情况下,XDC 使用自己的 JRE 文件夹而不是 PC 的 JRE 工具。

    非常感谢您的建议。