This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MA:运行状态下的总功耗是多少?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA3MA, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658780/tda3ma-how-much-is-the-total-consumption-at-running-state

器件型号:TDA3MA
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

大家好、尊敬的 TDA3MA 团队成员

当 TDA3MA 与 包含两 个 AWR1243的射频级联系统配合使用时 ,TDA3MA 在运行状态下的总功耗是多少 ?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    这取决于多个因素。 每个线性调频脉冲的 ADC 样本数、每帧的线性调频脉冲数、驻留/帧速率、每个驻留的最大对象数。

    请联系您的 TI 代表、根据您计划的系统分享这些详细信息。 我们有一个 Excel 工具、可帮助您根据这些详细信息获得 TDA3内核和 DDR 的整体利用率。

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyali、
    我在 TDA3x 页面中找不到 Excel 工具、您可以在此处向客户分享该工具吗? 谢谢。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我将通过电子邮件向您发送指向 xls 的链接。 敬请注意、即将推出的 Processor SDK - Radar 3.3版本中将提供此 xls 工具。

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Piyali 和 Andy

    我从 Andy 那里获得了 Excel 工具。

    此致~