This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AMIC110:ICSS-EMAC 生成失败

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659164/rtos-amic110-icss-emac-build-fails

器件型号:AMIC110
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

直升机

每一次体验

这是东京的 Tomiyama。

我想将"ICSS_EMAC_BasicExample_iceAMIC110_wSoCLib_armTestproject"移植到 CCS v7。

但我不知道已处理 xdctool 版本和 SYSBIOS 版本、coluld 您可以帮助我们吗?

最恰当的考虑

Tomiyama


****为项目 ICSS_EMAC_BasicExample_iceAMIC110_wSoCLib_armTestproject 构建 Debug_TI 配置****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
gmake[1]:输入目录'C:/ti/pdk_am335x_1_0_8/packages/MyExampleProjects/ICSS_EMAC_BasicExample_iceAMIC110_wSoCLib_armTestproject/Debug__TI
'生成文件:C:/ti/pdk_am335x_1_0_8/packages/ti/drv/icss_emac/test/am335x/armv7/bios/am335x_app_iceamic110_wSoCLib.cfg '
'调用:XDCtools '
"C:/ti/xdctools_3_25_01_65/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_35_04_50/packages;C:/ti/pdk_am335x_1_0_8/packages;C:/ti/edma3_lld_2_12_05_29/packages;C:/ti/ndk_2_25_01_11/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.a8Fnv -p ti.platforms.evmAM3359 -r debug -c "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.9 "C:/ti/pdk_am335x_1_0_8/packages/ti/drv/icss_emac/test/am335x/armv7/bios/am335x_app_iceamic110_wSoCLib.cfg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/am335x_app_iceamic110_wSoCLib_pea8fnv.cfg 配置 AM335x_app_iceamic110_wSoCLib.xea8fnv ...
subdir_rules.mk:26:目标'Build-14708417-InProc '的配方失败
JS:"c:/ti/pdk_am335x_1_0_8/packages/ti/drv/icss_emac/test/am335x/armv7/bios/am335x_app_iceamic110_wSoCLib.cfg、第164行:XDC 运行时错误:ti.sysbios.family.arm.a8.MMU .FirstLevelDescAttrs#0:无名为"tex"的属性
   "./package/cfg/am335x_app_iceamic110_wSoCLib_pea8fnv.cfg,第192行
gmake.exe:***[package/cfg/AM335x_app_iceamic110_wSoCLib_pea8fnv.xdl]错误1
JS:"c:/ti/xdctools_3_25_01_65/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-14708417-InProC]错误1.
gmake:***[build-14708417]错误2.
gmake[1]:离开目录'C:/ti/pdk_am335x_1_0_8/packages/MyExampleProjects/ICSS_EMAC_BasicExample_iceAMIC110_wSoCLib_armTestproject/Debug__TI
subdir_rules.mk:23:目标'build-14708417'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****