This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4376:NDK 示例

Guru**** 2907410 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659610/rtos-am4376-ndk-examples

器件型号:AM4376

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我需要开始使用 AM4376的 NDK。 我使用 EVMAM437x 进行开发。

NDK 用户指南中提到了几个示例、但我在 AM437x 的 RTOS SDK 中找不到这些示例。 不在 NDKxxx 中、不在 PDKxxx 中。 据我了解、AM437x 也没有 NSP。

PDK 中生成的示例包含多个 Nimu 示例、但其中没有一个示例是手册中提到的客户端或 hello world。

在 PDK 中的 ti\transport \NDK\Nimu\example 下、我可以看到客户端和 hello world 来源、但不适用于 AM437x。

有人能告诉我在哪里找到这些示例吗?

谢谢!

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    AM437x 的客户端和 hello world 示例此时不在 PDK 中。 您可以尝试按照 NDK 用户指南将其添加到您的应用中。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    谢谢、了解这一点很重要。
    但这并不意味着 am4376不能执行此示例、只是该示例未针对此处理器进行调整、对吧?

    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    你是对的。 这只是一个不适合处理器的示例。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的及时帮助!

    Shai