This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:处理器 SDK 08.04.01.09 Yocto git 发布标签

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1176929/am625-processor-sdk-08-04-01-09-yocto-git-release-tag

器件型号:AM625

您好,TI

我使用的是 AM62x ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.01.09。

以下是我们的问题:
SDK 用户手册仍为08.04.01.03、将来是否更新、与08.04.04.01.03相比、08.04.01.09中更新的内容

software-dl.ti.com/.../Release_Specific_Release_Notes.html

我 需要构建08.04.01.09 Yocto rootfs,但 git 上的最新版本是 PROCESSOR-SDK-08.04.01.04-config.txt;我想确认08.04.01.009 SDK 中的 rootfs 映像基于哪个分支?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,这里有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    [引用 userid="319361" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1176929/am625-processor-sdk-08-04-01-09-yocto-git-release-tag ]SDK 用户手册仍为08.04.01.03、将来是否会更新、与08.04.01.03相比、08.04.001.09中更新的内容是否会更新?

    最后、我们错过了未更新的内容。 开发团队告诉我、有两个补丁被拉到08.04.01.09、一个与 AM62x 上的 CSI 驱动程序相关、另一个 IPC 相关。 这两个都是最后一分钟进入发布周期。 它们不修复任何错误或功能、但必须具有。 因此、更改听起来很小、但当前的 SDK 用户手册仍然适用。 尽管如此、我们在内部已做了一个注释、以便在这方面更加努力地向前迈进。

    [引用 userid="319361" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1176929/am625-processor-sdk-08-04-01-09-yocto-git-release-tag "] 我需要构建08.04.001.09 Yocto 01.fs,但 git 上的最新版本是 PROCESSOR-SDK-08.04.01.04-04-config.txt;我想确认08.04.09 SDK 中的 rootfs 映像基于哪个分支?

    这应该已经发布到 meta-Arago 邮件列表中、但我正在向开发团队检查该配置文件。 很快就会回来报告。

    谢谢、此致、
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复

    尽管更新非常小、但我们仍然希望获得相应的发行说明记录文件、因为我们将向客户发布此版本的 SDK 以供使用、客户将需要了解此 SDK 的具体修复工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    您可以在以下位置找到更新的配置文件: https://lists.yoctoproject.org/g/meta-arago/message/14129

    通过检查/遵循 Git 历史记录、可以很容易地确定与以前版本的差异。 无论您收到什么 Git commit 消息、基本上也是您的"发行说明 delta"、没有任何正式文档更新。 如果需要、我可以帮助解决这个问题、但我与重要的客户交付成果非常紧密、因此需要几天时间才能实现。 但是、使用该配置文件、您现在应该可以获得所需的一切。

    此致、Andreas