This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:连接两个相同的器件

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659809/linux-am5728-connecting-two-identical-devices

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我们正在使用 am572x 启动一个新项目、该项目需要:

 连接 两个以太网器件(KSZ9031RNX)

2.连接 两个 WiFi 设备(RS9113-n00-D1N)

3.连接 两个16G 连接器件(MTFC16GAKAECN-4M IT)

我想问硬件和软件是否支持此类配置。

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对支持1和3。 2也应该支持、但这是第三方 WiFi 模块、我无法给出明确的答案。