This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2x 上的 CIFAR 或 ImageNet

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658945/cifar-or-imagenet-on-tda2x

您好!

使用 CIFAR 或 ImageNet 时、TIDL I/O 用例可通过哪种方式用于简单的图像分类?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nevena、

    请检查这是否有助于:
    e2e.ti.com/.../2358812

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我们使用 CIFAR10运行了 TIDL I/O 用例、我们希望在输出二进制文件中有10个数字、但我们没有理解输出文件。

    请在 NET.rar 文件中查找我们用于用例的所有文件。

    此致、

    Nevena

    e2e.ti.com/.../NET.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nevena、

    我已将您的问题转交给 TIDL 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想向您提供更多信息。 我们使用 preproc_3_32x32.y 作为输入数据、并将整个元数据缓冲区写入 out.bin 文件。 仍然无法理解输出数据的含义。

    此致、

    Nevena

    e2e.ti.com/.../1346.files.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下主题以了解输出数据文件、
    e2e.ti.com/.../637598

    谢谢、
    Praveen