This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:RSTOUTn 定期置为有效

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657793/am5728-rstoutn-asserts-periodically

器件型号:AM5728

我有一个定制设计、其中整合了 AM5728的大部分 EVM 设计 。 上电后、RSTOUTN 大约每隔两秒钟定期置为有效。 我无法让处理器成功引导、但我已为 SYSBOOT 提供了几个不同的合法值、但没有任何帮助。 这是预期行为吗? 我可以如何防止 PMIC 热重启(除了断开 RSTOUTN 线路之外、我已经做了一些其他方面的工作。 欢迎收到任何建议。

      非常感谢、Ron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在尝试启动某些软件? 请提供更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我的代码还没有准备好。 我正在尝试运行边界扫描、但通过从 AM5728到 PMIC 的 RSTOUTN 信号每两秒钟复位一次。 这种正常行为是否正常、谁发出复位命令、如何停止复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是正常的。 它是器件内部看门狗计时器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何方法可以停止这种引导代码的短接? 默认情况下、开是反直觉的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    您使用的是 sysboot 值是什么? 是否可以将引导设备设置为表中"生产引导"部分之外的内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我试过几次。 我可以轻松地控制位0:5、并更轻松地控制所有其他位。 您建议什么价值? 非常感谢、Ron。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的默认值为(0:15) 1001 1100 1000 0001
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    您为我提供了 sysboot[5:4]= 0b11、sysboot[3:0]= 0b1001。 看起来像是从"生产启动"到 NAND。 您是否能够尝试改用 sysboot[5:4]= 0b10和 sysboot[3:0]= 0b0001? 这将是[0:15] 1000 0100 1000 0001。 该设置仍将为 NAND、但不被视为"生产启动"。 TRM 中的一条注释在生产引导中显示"在器件列表中出现10个故障循环后、ROM 代码立即启动全局热复位"。

    如果这不起作用、那么第二件事是尝试:返回到您的第一个设置、但 sysboot[5:4]= 0b01 (即[0:15] 1001 1000 0001)除外。 它将尝试 SD、无法找到映像、然后停止/等待、而不是重新引导。

    此致、
    Ahmad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将尝试您建议的设置并告诉您结果。 非常感谢、Ron。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! Ron。