This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:IPU0应用程序崩溃、且 OCMC RAM 中存在代码

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659515/rtos-am5728-ipu0-app-crashes-with-code-in-ocmc-ram

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

你好

我们遇到了以下问题。
我们使用 MLO-app 加载应用程序。
当我们将 IPU0代码段从 DDR 移动到 L3 (组 OCMC_RAM2、OCMC_RAM3)时
当程序计数器指向 DDR 中的某个无意义位置时、应用程序崩溃。

我们使用 TI RTOS SDK 03.03.00.04

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel、

    AM572x 上的 MLO 不支持无 DDR 模式,请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_BOOT_AM57x :
    -解析位于存储器器件中的多核应用程序映像、并根据不同段的加载地址将其复制到 DDR 存储器。
    -复制成功后,它会将控制权转移给应用程序。
    -然后,应用程序开始从 DDR 中执行。

    此致、
    Garrett