This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3352:定制电路板配置

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658690/rtos-am3352-custom-board-configuration

器件型号:AM3352

工具/软件:TI-RTOS

客户在 TI RTOS 下获取 AM3352电路板配置设置帮助。  如下所述、有关芯片所有外设的所有驱动程序的文档:GPIO (33个输入和输出)、UART (其中3个)、SPI (2个独立总线)、CAN、ADC (7个模拟输入)、PWM (6个单路 ehrpwms 和1个 eCAP)和以太网。   我希望 pinmux 文件可以帮助进行许多低级引脚设置(我需要帮助确定如何设置)、但我们还需要能够使用所有外设!  

我还将注意到、Processor SDK RTOS 软件开发人员指南网页没有关于我列出的所有上述外设(如 PWM 或 ADC)的帮助。  我们还遇到了一些问题、试图弄清楚如何在网站上添加具有以下类似评论的客户电路板:

此外,几乎所有的驱动程序链接都参考了设置您的主板,我从中抽取了屏幕快照,但它引用了 pinmux 工具,创建了4个文件,但它只能创建2个可用文件,它们不是列出的文件!

 这就是 pinmux 工具为我提供的功能:

  

请告诉我们您发现了什么以及我们有哪些选择来获得我们需要的帮助。  在分散和不存在的信息之间、我们确实在挣扎。

谢谢、
标记

。