This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC TMS320C5505

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658885/adc-tms320c5505

主题中讨论的其他器件:TMS320C5505

尊敬的:

我想通过在 TMS320C5505中的片上应用10位 ADC 将50Hz 正弦波转换为数字。以下是我的具有计时器中断的代码 ADC。我的问题是...是这样吗...我是否需要转换 SARDATA 值以获得最终输出。

_________________________________________________________

空 Init_SAR (空)
{
* SARCTRL = 0x3C00;//选择 AIN3、即 GPAIN1
* SARCLKCTRL = 0x0031;// 100/50 = 2MHz
* SARPINCTRL = 0x7104;
* SARGPOCTRL = 0;
返回;
}

_________________________________________


UINT16 READ_GPAIN1 (空)
{
uint16 val、i;

对于(i=0;i<100;i++)
asm (" nop");

* SARCTRL = 0xB400;

while (1)
{
对于(i=0;i<50;i++)
asm (" nop");
Val =* SARDATA;
if ((val&0x8000)==0)
中断;
}

返回 val;
}

_________________________________________________________

中断空 gpt0Isr (空)
{
unsigned char TIAFR_VAL = 0、I = 0;
hitIsr = true;
TIAFR_VAL = CSL_SYSCTRL_REGS->TIAFR;
IRQ_CLEAR (TINT_EVENT);
//status = SAR_TEST_INT_PADCK_VOLTAGE ();
if ((TIAFR_VAL&0x01)= 0x01)
{
adc_out[i]=read_GPAIN1 ();
i++;
}
IRQ_CLEAR (TINT_EVENT);
/*清除定时器中断聚合标志寄存器(TIAFR)*/
CSL_SYSCTRL_REGS->TIAFR = 0x01;
}

_________________________________________