This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:USB 检测失败

Guru**** 2907820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659434/linux-processor-sdk-am335x-usb-detection-fails

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我已尝试按照 http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM335X 安装 SDK

我在 Ubuntu 14.04 LTS 上

我在以下位置卡死(即使在登录/退出以确保“设备”用户身份验证之后):  

"未检测到 BeagleBone (Black)或 Starterkit。 正在使用 Asumign 通用 EVM。 这是正确的吗? "

选择"否"、将显示:

"请将 BeagleBone (Black)或 Starterkit 连接到 PC。。。"

(笑声)

无限。  

它已连接。 dmesg 显示检测到 BeagleBone。 但是,我看不到新的/dev/tty 设备。

然而、BeagleBone 的 USB WLAN 出现(即、我从 BeagleBone 在 Ubuntu 主机上获取了另一个网络适配器)-但 SDK 未检测到 BeagleBone。  

感谢您提供有关打破此循环的任何提示!

这是一个用于安装驱动程序和测试 wl18x 驱动程序的模块...  

www.ti.com/.../tools-software.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    BBB USB 上没有像 AM335X-SK 那样集成 FTDI 串行转 USB 仿真器。 您需要将外部 FTDI 转 TTL 电缆3.3V 版本连接到 BeagleBone 的 J1接头、如该图中的红线所示。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊哈! 好的、太好了。 我想我有一条电缆围绕着 会给它一个快照! 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实! 与 FTDI 线缆完美配合。  

    谢谢!