This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:DSPLIB.lib 和 DSPLIB_CN.lib 之间有何区别?

Guru**** 2958420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659606/ccs-tms320c6748-what-is-the-difference-between-dsplib-lib-and-dsplib_cn-lib

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 TMS320C6748EZWTD4,IDE 是 Code Composer Studio 7.0,如果我想使用 DSPLIB,应该使用哪一个?

在 DSPLIB 中、有两个库:

DSPLIB.lib  

DSPLIB_CN.lib

两者之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题在以下主题中得到了解答、请参阅"通过 RAN 答复":

    e2e.ti.com/.../1792216

    "CN 表示 c Natural。 这是 DSPLib 函数(和库)的标准 C 实现、不使用内在函数、仅使用标准 C 指令。 它通常用作与优化库结果进行比较的"黄金标准"。

    此致、
    Sahin