This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6748:具有 TI 处理器 SDK 的 McBSP 示例

Guru**** 2924500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659497/rtos-tms320c6748-mcbsp-example-with-ti-processor-sdk

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的支持:

我正在寻找一个使用在 C6748 LCDK 上运行的最新处理器 SDK 的 McBSP 示例。  我在 PDK 的 drv 目录中看到一个 McASP 目录、但没有对 McBSP 的引用。  您能告诉我在哪里可以获得使用 McBSP 的工作示例和/或驱动程序吗?

谢谢、
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我们目前不支持处理器 SDK RTOS 中的 McBSP 驱动程序、因为官方 TI 评估平台 OMAPL138 LCDK 无法与 McBSP 外设连接、在定义处理器 SDK 时未定义为高优先级。

    请参阅 :e2e.ti.com/.../651650

    此致、
    Sahin