This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:SD 卡引导失败

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659503/linux-am5728-sd-card-boot-failure

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、团队、

客户已经制作了两个定制板。 它们可以从 SD 卡成功引导。 但其中一个现在已经失败了。 他已经测试了 PMIC 电压和振荡器频率、所有这些都是正确的。 您是否会检查并确定此失败的可能原因? 下面是他的日志文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nancy、

    错误消息"spl_load_image_fat_os:读取图像 args、err --1"是由于尝试从 MMC 读取失败而导致的。
    可以在./u-boot/fs/fat/fat.c 中的函数"file_fat_read"和"file_fat_read_at"中添加一些调试消息、但我怀疑 MMC 或控制器存在一些问题。

    BR
    Tsvetolin Shulev