This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:RTC_PMIC_EN 引脚控制

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659599/am4372-rtc_pmic_en-pin-control

器件型号:AM4372

大家好、

我有以下有关如何控制 AM437x 的 RTC_PMIC_EN 引脚的问题。

Q1) 为了使 RTC_PMIC_EN 为低电平、我认为有必要使用 ALARM2事件。

   但我想知道是否有更轻松的方法来控制它。 我可以通过其他方式将该引脚变为低电平吗?

Q2)只有在警报2事件中、该引脚可设置为低电平。

   是否有样片计划?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Q1:否、没有其他方法可以将此引脚设置为低电平。
    问题2. 检查 linux "poweroff"命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser - San、

    感谢您的支持。

    [引用用户="Biser Gatchev-XID"]

    问题2. 检查 linux "poweroff"命令。

    [/报价]

    如果有、 我想知道非操作系统的示例代码。

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 没有此处理器的非操作系统示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    Sasaki