This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在哪里可以买到或购买名为 ENET-EXP-1和 ENET-EXP-2的扩展板?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1177465/tda4vm-where-can-i-get-or-buy-the-expansion-boards-named-enet-exp-1-and-enet-exp-2

器件型号:TDA4VM

你(们)好

我在  J784S4  EVM 上使用 SDK8.2.2。

ETHFW SDK 说  、ENET-EXP-1 和 ENET-EXP-2都可以与  J784S4  EVM 配合使用。

那么 、什么是 ENET-EXP-1 和 ENET-EXP-2? 我可以从哪里获得或购买 扩展板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    QSGMII QP-ENET 子卡可在 ENET-EXP-1和 ENET-EXP-2中使用。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我已经获得了 j784s4 EVM 的硬件原理图、现在我知道它们只是一个接口名称。