This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:离散同步

Guru**** 2990710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659488/rtos-discrete-sync

工具/软件:TI-RTOS

我们正在尝试 使用输出离散 YUV422信号的平衡-非平衡变压器摄像头捕获图像、为此、我们选择了使用 mjeg ALG 编码类型的 DM8148处理器。

但是,图像如下所示:

  • 事实1:

链接链:CaptureLink -> encLink (MJPEG)-> A8host

我们使用 system_std_720p_60作为默认像素1280 * 720、两侧都存在绿色。

我们尝试将 bios6固件中的 system_std_720p_60更改为1024 * 720像素、而两侧都存在绿色、我们试图相信 mjeg 编码链接存在问题

  • 事实2.

链接链:CaptureLink ->飞地链接(h264)->A8host

视频 h264文件看起来与 mjeg 图片相同,什么???!! ,这是否意味着编码链路正常,问题出在 captureLink?

  • 问题

  ,,我们需要说明问题的原因是什么? 如果不是,如何在 bios6中配置 CaptureLink,因为我们需要正确的离散时间序列,任何答案都将非常有帮助,谢谢。

  • 图片

此图像 为1280 *720pixs (jpg 格式 ),绿色是一个有点卷发的图像,1024 * 720 pixs (jpg 格式)图像和 h264视频文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否确定绿色像素来自编码?  

    请注意、当您通过离散同步接口进行捕获时、除非使用 VIP 修剪器对水平消隐像素进行修整、否则也会捕获水平消隐像素。  您能否检查绿像素的数量是否与每行中的消隐像素相似?

    Rgds、

    Brijesh