This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:IQN2测试 DFE 同步计数器

Guru**** 2986710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659400/66ak2l06-iqn2-test-dfe-sync-counter

器件型号:66AK2L06

您好!

因此、我正在尝试让 IQN2LteDfeK2LC66TestProject 在我的 K2L EVM 上运行、该程序在启动 DFE 时挂起。 在 start_dfe.c 的第316行中、函数 activeSyncCntr 尝试发出类型为 DFE_FL_SYNC_GEN_SIG_UL_IQ0_FSTROBE_SYNC0的同步。 默认情况下、该程序设置为永久等待该同步信号、该信号出于某种原因从未到达。 我假设这是来自 IQN2的帧同步选通之一。 在设置 DFE 之前、是否有办法从 IQN2获取此同步信号以开始触发?

在所提供的测试中设置 DFE 之前、我不想配置该信号、也不想执行任何不按顺序的操作。

非常感谢!