This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:SDK8.4/8.5的 TSN 测试报告? TDA4/DRA821。

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1173135/tda4vm-tsn-test-report-for-sdk8-4-8-5-on-tda4-dra821

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DRA821

您好,香榭丽舍

客户将拥有新的自旋项目(使用与 DRA821/TDA4相同的 PCB)。

他们希望升级 SDK8.4或 SDK8.5。 (首选8.5。)

 

他们想要查看我们是否有 SDK8.4/8.5的 TSN 报告?  

我们有这样的吗?

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    他们计划使用哪种 CPSWxG? CPSW2G 或 CPSW5G/9G? 原生 Linux 驱动程序还是 EthFW?

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Stanley:

    适用于本机 Linux 驱动程序的 CPSW 5G 和9G。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    文档详细介绍了对 TSN 功能执行的手动测试。 但这是手动测试。 我们尚未将完整的 TSN 测试与测试场集成。 因此、很遗憾、我们目前还没有测试报告。

    集成将在将来执行、然后我们可以向客户提供测试报告。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanmay:

    感谢您的辛勤工作。

    报告的可能发布日期是什么?

    我只想向客户传达计划。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    我感到非常抱歉,但据我所知,这项计划尚未规划。 因此、我还无法承诺一段时间。 如果我收到有关此内容的任何更新、我将通知您。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanmay:

    感谢您的支持。

    可能2023 Q1~Q2、我们将提供新的 TSN 测试报告?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    也许吧。 但我现在不能真正承诺。 让我们将其停在这里、当我们收到更新时、我将更新它。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanmay:

    好的、我已经向客户解释过了、我会先关闭这个。

    我建议将 TSN 报告放入即将发布的 SDK 版本文档中、因此任何人都可以从 SDK 内的文档中查找。

    BR RIO