This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-0099:C6747开发环境和所需硬件

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6747
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1176919/tidep-0099-c6747-development-environment-and-required-hardware

器件型号:TIDEP-0099
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6747

我是 DSP 编程的新手、是 C/C++编程人员。 我的公司刚刚开始了一个为客户开发主动噪音控制系统的项目。 我们已决定使用基于 TMS320C6747的电路板。 随着死线的临近、我需要建立一个开发环境并快速开始编写一些代码。 我安装了 Code Composer Studio 5.5、它有一个 TI 仿真器。 但从网络上、我收集到我需要安装 EDMA3-LLD 和 BIOSPSP_01_30_00_05。 我有以下问题:

  1. EDMA3-LLD、BIOSSP_01_30_00_05和 Code Composer Studio 5.5 +仿真器是否都是我需要的软件开发工具?
  2. XDS 仿真器呢? 它如何与 IDE 配合使用?
  3. 我是否需要实际电路板本身来与仿真器和 IDE 配合使用以进行开发? 或者、我能否将 TI 仿真器与 XDS 仿真器配合使用?
  4. 如何在 TI 仿真器上模拟来自麦克风的传入声音信号?

网上的 TI DSP 编程资源很少。 我是一个有截止日期的新手。 非常感谢您的任何帮助。 非常感谢。