请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDEP-0099 Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6747
我是 DSP 编程的新手、是 C/C++编程人员。 我的公司刚刚开始了一个为客户开发主动噪音控制系统的项目。 我们已决定使用基于 TMS320C6747的电路板。 随着死线的临近、我需要建立一个开发环境并快速开始编写一些代码。 我安装了 Code Composer Studio 5.5、它有一个 TI 仿真器。 但从网络上、我收集到我需要安装 EDMA3-LLD 和 BIOSPSP_01_30_00_05。 我有以下问题:
- EDMA3-LLD、BIOSSP_01_30_00_05和 Code Composer Studio 5.5 +仿真器是否都是我需要的软件开发工具?
- XDS 仿真器呢? 它如何与 IDE 配合使用?
- 我是否需要实际电路板本身来与仿真器和 IDE 配合使用以进行开发? 或者、我能否将 TI 仿真器与 XDS 仿真器配合使用?
- 如何在 TI 仿真器上模拟来自麦克风的传入声音信号?
网上的 TI DSP 编程资源很少。 我是一个有截止日期的新手。 非常感谢您的任何帮助。 非常感谢。