This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:GPMC 等待引脚

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659327/am3358-gpmc-wait-pin

器件型号:AM3358

能否将 Sitara 的 GPMC_WAIT0连接到2个器件?  它们都是漏极开路、但 Sitara 能否在 WAIT 引脚上处理多个器件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以。 这些器件采用不同的 GPMC 发货选择。