This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3XEVM:功能丧失

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659232/ccs-tda3xevm-lost-function

器件型号:TDA3XEVM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我将 DSS 示例从 PDK 转移到 CCS7表单。 链接器说:

在文件./bsp/bsp_osal.obj 中未定义对"ti_sysbios_hal_cache_inV_E"的引用

此函数出现在 BIOS 标题上

C:\ti\BIOS_6_50_01_12\packages/ti\SYSBIOS\hal\Cache.h

作为空星际的 extern 点:

/* inV_E */
#define ti_sysbios_hal_cache_inv ti_sysbios_hal_cache_inV_E
XDC_CODESECT (ti_sysbios_hal_cache_inV_E、"ti_sysbios_hal_cache_inv)
_extern XDC_void ti_sysBIOS_hal_cache_inV_E (XDC_ptr blockPtr、XDC_SizeT byteCnt、XDC_Bits16类型、XDC_Bool Wait);

没有任何具有适当函数源的 c 文件。 有人知道如何处理这些障碍吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    这是一个 BIOS 函数、在 bsp_osal 库中使用并在 BIOS 中定义。
    您是否已检查是否将 DSS 示例与 bsp_osal 正确链接。
    如果是、请检查 bsp_osal 是否与 BIOS 正确链接。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此错误已自行解决- QuickFix 提示我单击链接器后添加错误
    VAR XDC_RAuntime_KNL_Cache = xdc.useModule('xdc.runtime.knl.Cache');
    cfg 文件。

    但是、没有来源不有用...