This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:GPMC 上的多路复用和非多路复用器件

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659084/am4376-muxed-and-non-muxed-devices-on-gpmc

器件型号:AM4376

您好!

我们在设计中使用 AM4376、并成功实现了并行 NOR 闪存和两个具有 SRAM 接口的 FPGA、即 GPMC 总线。  所有3个器件都使用非复用地址和数据线路。  处理器从 NOR 闪存引导。

我们正在考虑将 NOR 闪存替换为 NAND 闪存、并让处理器从 NAND 闪存启动。  数据表和用户手册没有明确说明、但 GPMC 总线上是否包含复用和非复用器件?  NAND 闪存所需的额外引脚未分配给其他功能、因此这不是一个问题。

谢谢、

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它们位于不同的芯片选择信号上。 只要您不需要在访问之间更改引脚多路复用设置、这是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  感谢您的快速回复。