This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DRA745:转储/dev/screen/0中的 display1数据(.bmp)

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658916/rtos-dra745-dump-the-display1-data-bmp-in-dev-screen-0

器件型号:DRA745

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试将显示1 (HDMI)数据转储到/dev/screen/0. 如何实现这一点。

请建议解决此问题的方法。

谢谢、此致、

Mythili R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mythili、

    您使用哪款 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我正在使用 QNX OS。


    谢谢、
    Mythili R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mythili、

    请尝试在/dev/screen 下的子目录中查找 。  对于 gles2-gears 应用程序、过程 ID 如下所示:

    pidin ar | grep geares
      176156角形2齿轮  

    您可以查看/dev/screen/176156/...下的子目录

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 KB:

    /dev/screen 中唯一可用的文件是 dpy-1。


    谢谢、此致、
    Mythi R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mythi、

    请仔细阅读 support7.qnx.com/.../Screen_Developers_Guide.pdf 中的“故障排除”部分(第169页)

    期望的 HDMI 内容是否在 HDMI 显示屏上可见?

    此致、

    KB