This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:断电期间的 USB 数据引脚

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658414/linux-am3352-usb-data-pins-during-power-off

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好专家、

在客户设计      中、AM3352 USB0配置为 USB 器件、在 AM3352系统断电期间、DP/DM 引脚与带电 PC 相连、在某些情况下。 由于 DP/DM 不是 AM335x 数据表第5.1节中所述的失效防护 IO、在启动期间是否存在 AM3352面临的风险?

我还可以从以下位置获取更多信息:

e2e.ti.com/.../2106499

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件通过上拉 DM (低速)或 DP (全速/高速)向主机发出其存在的信号。 当它停止执行此操作时、例如断电时、USB 总线复位(在2.5μs μ s 内)、主机将不会在此状态下驱动 DP/DM。