This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:I2C 内部 FIFO 缓冲器深度

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659129/tda2sx-i2c-internal-fifo-buffers-depth

器件型号:TDA2Sx

您好!

在 TDA2X TRM 中、我可以看到内部 FIFO 深度为64字节(复位值)。

但是、当我在复位后回读 I2C_BUFSTAT 寄存器时、它会设置为16字节。

是否有任何变化、或者我们是否应该修改 TRM?

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    看起来像是文档错误。 我还在 AM572x 电路板上读取了0x1 (16字节)。
    我将提交一个事件以纠正此问题。

    此致、
    STAN