This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:从1GHz 版本切换到600MHz 版本

Guru**** 2948820 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659027/66ak2g12-switching-from-1ghz-version-to-600mhz-version

器件型号:66AK2G12

大家好、

 

我的客户使用的是600MHz 版本的 K2G02、当他们收到通知时、会将其更改为新的封装并称为 K2G12。 当时只有1GHz 器件可用、因此需要评估其中的一些器件。 为了使其以600MHz 运行、它们显然只是馈入了 CVDD 0.9V 而不是1V、并且运行良好。 现在、随着66AK2G12ABY60现已上市并投入生产、他们正在改用66AK2G12ABY60。 他们是否需要进行任何类型的更改(硬件或软件)?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    他们正在使用66AK2G12ABY60更改66AK2G12器件的某些旧版本、对吧? 如果是这样、假设 SoC 是引脚对引脚兼容的、则转换到66AK2G12ABY60时不应出现任何问题。

    此致、
    Yordan