This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK6748:使用多个中断

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659165/ccs-tmdslcdk6748-use-of-more-than-one-interrupt

器件型号:TMDSLCDK6748

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以在 LCDK6748的固件中使用多个中断?

我想使用计时器中断以及 SPI 中断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、是的。 TI RTOS 和 Linux 都支持这一点。

    在您的案例中、LCDK6748支持 TI RTOS。

    此致、
    Yordan