This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HG:与 TCP/IP 堆栈相关的 tcp_令 人无法接受_04_02问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA2HG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1171335/tda2hg-tcp_unacceptable_04_02-tcp-ip-stack-related-issue

器件型号:TDA2HG

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户的镜像产品(DUT)使用 TDA2HG 芯片的 TCPIP 堆栈、并存在以下问题:

前提条件:1. 防火墙已关闭。 正常上电唤醒、启动 DUT 的 UT 并等待 DUT 通信稳定。

操作:步骤1。 配置 DUT 以进入时间等待状态。 步骤2. 配置 DUT 以执行中止命令。 步骤3. 测试仪确认 DUT 进入闭合状态。

预期结果:在第3步:DUT 立即进入闭合状态。

实际结果:在第3步、DUT 未进入闭合状态。 协议栈现象是忽略 ABORT 指令、tcp_call_abort_03_01、传递 tcp_call_abort_03_02、证明 ABORT 指令有效、但03不处于关闭状态。

堆栈内的具体处理是什么? 协议栈需要以符合的方式处理哪种规格?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们期待着你的友好答复。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新? (我提到的客户是 Zitan Wang、您可以在此处直接讨论该案例)

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZItan、

    您使用的 TCP IP 协议栈是什么?  

    请共享堆栈的版本以及 SDK 版本?

    您在 TI EVM 或定制板上看到此问题了吗?

    此致
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    [引用 userid="64306" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1171335/tda2hg-tcp_unacceptable_04_02-tcp-ip-stack-related-issue/4411355 #4411355"]请共享堆栈版本和 SDK 版本?

    SDK:processor_sdk_vision_03_08_00_00

    他们没有尝试 EVM 板。 堆栈内容未更改。

    谢谢、此致、

    樱桃。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您有任何反馈吗?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我不确定接下来的步骤是什么。 您尚未共享 TCP IP 协议栈的详细信息和版本详细信息。

    此外、在 TI EVM 上未看到/重新创建此问题。 因此,我们需要清楚地确立这一表述,以便我们拥有正确的所有权。

    此致
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karthik、

    SDK: processor_sdk_vision_03_08_00_00

    客户想要了解 堆栈内的特定处理方法以及 需要满足的规格。 一旦这种处理机制明确、这里的情况可能会得到解决。  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃