This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:在 Pinmux 工具中将 VDDA_RTC 设置为2V

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659104/am5726-vdda_rtc-set-to-2v-in-pinmux-tool

器件型号:AM5726

香榭丽舍

我想了解 为什么 PINMUX 工具中的 VDDA_RTC 硬编码为2? 根据所有文档,当您启用电压域时,它应该是1.8V,它会立即报告振荡器引脚上的电压冲突....

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    2.0V 值是 VDDA_RTC 的绝对最大额定值。
    正确、这是 PINMUX 工具中的错误。 我将通知维护人员该工具。

    此致、
    Yordan