This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:66AK2G12的 DVDD_DDR 系列

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658865/66ak2g12-dvdd_ddr-line-for-66ak2g12

器件型号:66AK2G12

您好!

让我谈谈66AK2G12的 DVDD_DDR 系列。

我的客户计划不使用 DDR。
在本例中、我了解66AK2G12不需要连接 DVDD_DDR。
这种理解是正确的??

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表:
    www.ti.com/.../66ak2g12.pdf

    第4.5节未使用引脚的连接明确指出:
    "除非在第4.3节"信号说明"中另有说明、否则所有电源焊球必须提供5.4节"建议运行条件"中指定的电压。

    第4.3节"信号说明"中未提及、尤其是第4.3.2节" DDR EMIF "中、因此您需要将 DVDD_DDR 连接到1.35V、如5.4建议运行条件中所述。

    另请参阅原理图检查清单中的第2.2节"电源"-> www.ti.com/.../sprac54a.pdf

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan

    感谢您的回复!
    我明白了、

    此致
    高贵须