This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:可以混合使用 VIN (VIP)引脚组吗?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175677/tda2sx-is-it-ok-to-mix-vin-vip-pin-groups

器件型号:TDA2Sx
主题中讨论的其他器件:TDA2

由于布线限制、我们无法将 TDA2上的一组连续引脚(例如 VOUT1_D0至 VOUT1_D7)分配给同一个 VIN (VIP)组输入。

是否可以断开组?  

例如、如下图所示、我们将其中的一些分配给 VIN3、其中一些分配给 VIN4。  

根据 TDA2数据表、所有这些引脚都可以多路复用为 VIN3或 VIN4。 我们找不到任何文档确认或取消确认引脚组是否可以混合和匹配。

我们的产品已在线上等待... 感谢大家的投入!

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LI、

    嗯、这实际上取决于您的输入数据格式。 如果您的输入数据格式为 YUV422、仅需要 D0至 D15数据线、则应该可以。 但是、如果您在 VIN3A 上的输入数据格式为 RGB888、则无法如 上所示混合数据线。 此外、请检查引脚多路复用 器、并查看上述 VIN4A 数据线是否也支持缺失的 VIN3A 数据线、是否可以混合使用它们。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、  

    感谢您的回复。 我们在使用所有24位数据线的图像雷达应用中使用该器件。 (这与您的 RGB888示例类似。  

    我们检查了 TDA2的引脚多路复用器、它们支持上述引脚功能。

    您能否详细说明在 RGB888情况下、我们无法混合数据线的原因?

    谢谢

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LI、

    [引用 userid="475662" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175677/tda2sx-is-it-ok-to-mix-vin-vip-pin-groups/4432062 #4432062"]您能否详细说明为什么在 RGB888案例中我们无法混合数据行?

    因为我们 需要使用两个 VIN 端口来捕获数据、然后需要手动合并 捕获的数据。 我不建议这样做。 相反、如果可以使用单个 VIN 端口来捕获 RGB888格式、通过更改引脚复用、 将会更容易。  

    此致、

    Brijesh