This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAPL138B-EP:在 OMAPL138的 DSP 端支持 NAND 闪存4GB

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658813/rtos-omapl138b-ep-support-for-nand-flash-4gb-on-dsp-side-of-omapl138

器件型号:OMAPL138B-EP
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

根据 Omapl138数据表第24页、以下存储器映射只能用于 NAND

EMIFA 异步数据(CS2) 32 MB

EMIFA 异步数据(CS3) 32 MB

EMIFA 异步数据(CS4) 32 MB

EMIFA 异步数据(CS5) 32 MB

www.ti.com/lit/ds/symlink/omap-l138.pdf

我们选择的 NAND 是 MT29F32G08ABAAAW 是4GB。 我们如何访问4 GB 以上的 NAND? 。

根据我的知识、DSP (S/W)只能通过数据表中提供的映射进行访问。

请告诉我如何完成此设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、法哈德、
    有一种方法可以寻址位于正常存储器映射之外的大型器件。 我已将您的问题转发给软件团队、以获得更详细的解释。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    法哈德

    请在此处查看我对 NAND 寻址的答复。 OMAPL138和 C6748具有相同的 EMIFA 接口、因此我的响应也适用于该器件。
    e2e.ti.com/.../612628

    与 NOR 器件n`t 不同、NAND 器件具有直接可寻址线路。 32MB 范围仅适用于 NOR 设备。 NAND 器件以块和页的形式组织、只能使用块号、页号以及行和列信息来寻址。 有关此信息、请查看 NAND 器件的数据表。

    就与 TI EMIFA 接口的兼容性而言、如果 NAND 与 ONFI 兼容、并且对518字节的 ECC 要求低于4位、那么它应该与这些器件兼容。 我们始终建议用户在下批量订单之前订购小批量并执行独立评估。 我们还创建了与 EMIFA 接口配合使用的 NAND 器件的归档文件,以供您参考:
    processors.wiki.ti.com/.../List_of_NANDs_devices_supported_by_TI_RBLs

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul