This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:TCI6638 LTE PHY 软件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658431/tci6638k2k-tci6638-lte-phy-software

器件型号:TCI6638K2K
主题中讨论的其他器件:RFSDK

您好、香榭丽舍

客户希望将 TCI6638 DSP 用作 LTE/WCDMA/WiMAX PHY、前端射频为 AD9375、FPGA 为 ZC7Z035。  6638通过 SRIO 连接到 FPGA。  

DSP 内核能否使用 LTE PHY 软件? 或者、MCSDK 能否提供 LTE PHY 算法功能、从而在没有 ARM 内核的情况下实现从 SRIO 到 LTE 的 PHY 算法?

谢谢

Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shine、

    目前,我们正向客户推荐 MCSDK、RFSDK 和 LTE PHY 中提供的软件。