This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:运行千兆位以太网时、处理器 RGMII 接口引脚上的电压和电流值

Guru**** 1475205 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1174594/am4378-voltage-and-current-values-on-processor-rgmii-interface-pins-when-running-gigabit-ethernet

器件型号:AM4378
我使用的是 TI AM4378微处理器、我想使用它来实现千兆位以太网功能。 

我已选择10/100/1000千兆位以太网 PHY 进行连接。

我想知道 TI AM4378微处理器 RGMII 接口 I/O 引脚上的电压电平、

当微处理器与以太网 PHY 通信时,就像我想进行功率计算、功率估算和连接器选择一样。

此外、我还想计算微处理器功耗、即以太网子系统在千兆以太网上运行时消耗的功率。

以及 RGMII 千兆位以太网接口的每个引脚上的电压和电流大小。

您能在这方面帮助我吗? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 AV

    感谢您的查询。

    您是指 EVM 还是客户电路板  

    [引用 userid="545130" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1174594/am4378-voltage-and-current-values-on-processor-rgmii-interface-pins-when-running-gigabit-ethernet ]我正在使用 TI AM4378微处理器、我想使用它来使用千兆位以太网功能。

    我已选择10/100/1000千兆位以太网 PHY 进行连接。

    我想知道 TI AM4378微处理器 RGMII 接口 I/O 引脚上的电压电平、[/quot]

    RGMII 电平取决于一侧的 PHY。

    [引用 userid="545130" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1174594/am4378-voltage-and-current-values-on-processor-rgmii-interface-pins-when-running-gigabit-ethernet "]以及 RGMII 千兆位以太网接口的每个引脚上的电压和电流大小。 [/报价]

    这是一个数字接口。 电流消耗应该可以忽略不计。

    [引用 userid="545130" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1174594/am4378-voltage-and-current-values-on-processor-rgmii-interface-pins-when-running-gigabit-ethernet "]以及 RGMII 千兆位以太网接口的每个引脚上的电压和电流大小。 [/报价]

    如果计划选择一个连接器、请考虑选择一个高频连接器。

    电流可以忽略不计。

    [引用 userid="545130" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1174594/am4378-voltage-and-current-values-on-processor-rgmii-interface-pins-when-running-gigabit-ethernet 也可以计算微处理器功耗、即以太网子系统在千兆以太网上运行时消耗的功耗。

    请启动特定于处理器功耗的新主题、以分配给专家。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    感谢您的回复。 我在这里指的是 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV、  

    请告诉我您所提到的 EVM  

     数据表中的表4-10。 引脚属性提供 IOS 连接到的域。

    此致、

    Sreenivasa