This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:如何在 C6678上运行 OpenCV?

Guru**** 2943020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658774/tms320c6678-how-to-run-opencv-on-c6678

器件型号:TMS320C6678

 您好~

我们有一个依赖于 OpenCV 的项目,但它不适合 C6678。

我从那里获得了 OpenCV 库: processors.wiki.ti.com/.../Industrial_Imaging_Demo_1.0_Guide

当我在 电路板上运行 OpenCV 项目时,它通常 会出现一些问题,例如内存不足等。

所以我不 知道如何解决,有人能告诉我如何解决? 或如何在 c6678上运行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhengpeng、

    遗憾的是、该软件目前尚未积极开发或支持。 该演示是使用2012年在这些器件上提供的软件创建的,因此我们无法支持或提供此演示的任何修复。

    此致、
    Rahul