This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP-L138:GPIO 驱动程序迁移

Guru**** 2923170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658929/rtos-omap-l138-gpio-driver-migration

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

在我们的应用中、我们当前使用 Biospsp_03_00_01_00\drivers\GPIO\src 中的 GPIO 驱动程序、该驱动程序具有 GPIO_setPinDir、GPIO_setPinVal、GPIO_getPinVal、GPIO_open、GPIO_close 等函数

 

但是、最近的驱动程序(例如 pdk_omapl138_1_0_3\packages/ti\drv\gpio)没有这些函数、而是具有以下函数:GPIO_setConfig、GPIO_read、GPIO_write。

 

是否有 任何迁移指南或类似指南详细介绍了应用程序所需的更改?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    该软件经过多次迭代、并经过重新设计、在未来的所有 TI 处理器中具有通用 API 接口。 没有 API 到 API 的映射指南、但我们提供了顶层 MCSDK 到处理器 SDK 的迁移指南
    processors.wiki.ti.com/.../C674x_devices

    PDK 驱动程序的 API 指南可在 pdk_omapl138_1_0_x\packages 下找到。 与 OMAPL138关联的 API 适用于所有下一代处理器、因此推进这些 API 不会改变。

    此致、
    Rahul