This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6746:ECAP 问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655784/compiler-tms320c6746-ecap-issue

器件型号:TMS320C6746

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

        我在 TMS320C6746中配置了 ECAP2  

PINMUX1 |= 0x00000004;

PUPD_ENA = 0x00000000;
// PUPD_SEL = 0x00000000;

ECAP2_ECCTL1 = 0x8102;
ECAP2_ECCTL2 = 0x0010;

      我在捕获方面遇到问题、每当我配置计时器1时、ECAP 计数器就无法正常工作。  

      如果禁用了计时器1、我将在 ECAP 中获得适当的时间戳值。  

      根据我的理解,Timer1和 ECAP 计数器没有任何关系。

      请给我一些解决这个问题的方向。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 RTOS SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们尚未收到您的回复、因此我们认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复并告知我们。 谢谢!

    此致、
    Sahin