This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/STARTERWARE-Sitara:将 U-boot 复制到 QSPI 闪存

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658938/rtos-starterware-sitara-copying-u-boot-to-qspi-flash

器件型号:STARTERWARE-Sitara

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用的是4377-IDK 板。
需要通过 JTAG 将 u-boot 复制到闪存。

在 TI-RTOS Starterware 中、查找一个 QSPI 闪存读/写应用程序、并使用 CCS 对其进行编译。

通过 JTAG 加载相同的二进制文件时、能够在 QSPI 上读取写入数据并在存储器浏览器上看到相同的内容。

如果是串行引导、也可以通过 x 调制解调器加载 spl-uboot、然后通过 y 调制解调器加载应用、从而能够在闪存上读取/写入。

现在,您能否建议我通过一些方法使用此应用程序将 u-boot 复制到闪存中?
是否有可能先通过 CCS 在某个存储器位置将 u-boot 加载到 RAM,然后从 RAM 复制 u-boot 并将其写入闪存?

请提供您对上述问题的看法。

Br、Abhinav