This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:发生了从中断进入 ISR 的延迟时间

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658762/tms320c6657-latency-time-to-enter-isr-from-interrupt-occurred

器件型号:TMS320C6657
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

尊敬的香榭丽舍

您是否有关于 C6657中发生的从中断进入 ISR 的延迟时间的信息? 和 ISR 开销?

我发现 RTOS SDK 中有分析功能、但恐怕没有关于此延迟的信息。

我的客户愿意实施非常严格的时间关键型应用、并希望检查 ISR 延迟。

您认为 RTOS 和非 OS 之间是否存在差异?

您是否有关于 LLD 开销的信息?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看此主题 :e2e.ti.com/.../320983 客户的要求是什么?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    alos、请检查 C66x BIOS_6_46_04_53\packages/ti\SysBIOS\benchmarks\doc-files\TI_C66_ti_platforms_evm6670_time.html 的 SYSBIOS 基准测试结果

    它大约为270个周期。

    此致、Eric