This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:memcache &cmem 驱动程序模块

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657433/linux-memcache-cmem-driver-modules

工具/软件:Linux

大家好、

作为 VISION-SDK 的一部分、我们有两个附加内核模块。  

a. Memcache

B.克梅姆

这两个模块的用途是什么?

我们可以找到用于 cmem 模块的 Yocto 配方。

2.  您是否有用于 memcache 驱动程序的 Yocto 配方?

此致、

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Gokul

    CMEM 是一个连续的内存分配器。 它具有内核驱动程序、用户空间 API 等
    memcache 内核模块允许将共享内存从 Vision SDK 映射到 Linux

    遗憾的是、我们没有用于 memcache 的 Yocto 配方

    Nikhil D