This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:McASP1 I/O 输出电压电平降至1.8V

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657042/rtos-mcasp1-i-o-output-voltage-level-drops-down-to-1-8v

工具/软件:TI-RTOS

感谢您关注我的帖子。

当我们测试 K2GEVM 时,我们发现存在硬件问题。我们将   K2GEVM 的引脚(MCK 引脚、BCK 引脚、FCK 引脚、Data1引脚、Data2引脚、Data3引脚、Data4引脚、SDA 引脚和 SCL 引脚)连接到电路板 ,即

由12V 单电源供电。 我们发现    MCK 引脚、SDA 引 脚和 SCL 引脚的电压 为3.3V 、而 另一个引脚输出电压为1.8V 。K2GEVM 不能正常工作。  我们不知道有什么问题

问题。  我们如何使 K2GEVM 正常工作?  感谢 你的帮助。

武俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wujun、

    说明您使用的连接器和引脚编号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wujun、
    您能否提供有关如何将电路板连接到 K2G EVM 以及这些信号在电路板上连接到什么的更多信息? 您如何为电路板供电?
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    我们找到了问题的原因。 感谢您的帮助!

    武俊